15.11.2016 15:04 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, Starter ist nicht in TIA integriert. Für die S120 ist Starter zum Parametrieren und Inbetriebnehmen notwendig. Die Einspeisung und das Zubehör muss im Starter angelegt und vom Programm versorgt werden. D.h zum Einschalten des Active Line Moduls musst Du einen Baustein Schreiben bzw. einen Vorandenen anpassen.
V13 kann nicht den vollen Funktionsumfang der S7-300T CPU. Mit V14 gibt es die gleichen Funktionen. Zuzüglich werden die S7-15xxT CPU's unterstützt die auch Kurverscheiben können. Für Motion Control V3.0 gibt es ein separate Handbücher für die 1500er Familie und die 1500T Baugruppen unter V14. Unter V14 können auch virtuelle Achsen angelegt werden. Die Funktionen können mit PLCSim komplett simuliert werden. SIMATIC S7-1500 S7-1500T Motion Control V3.0 im TIA Portal V14 SIMATIC S7-1500 S7-1500 Motion Control V3.0 im TIA Portal V14 Als Telegramm zur Ansteuerung eine S120 Servo ist am besten das Telegramm 5 geeignet (V13). Damit kann auch DSC am Servo aktiviert werden. Ab V14 können auch die Telegramme 102,103 bzw 105 und 106 verwendet werden. Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 15.11.2016 16:52:06Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 15.11.2016 19:53:07 |
|
Folgen Sie uns auf