27.02.2019 12:00 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 3970 Bewertung: (591)
|
Hi, ich würde erst einmal eine Online-Sicherung machen, die bei Bedarf wieder eingespielt werden kann. Die Idee die alte MC erst mal zu behalten ist gut, dann kannst du notfalls schnell den alten Stand wieder herstellen, da alle Daten auf der MC gespeichert werden. Ich würde vor dem Hochrüsten auf jeden fall die Aktualwerte sichern wie im FAQ beschrieben: Wie können Sie remanente Aktualwerte von DBs der S7-1200/S7-1500 beim Hochrüsten von STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1 sichern und in V14 wieder herstellen?Der FAQ bezieht sich auf V13/14 ist aber auch so mit V15.x Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf