30.07.2019 12:44 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung: (472) |
Hallo, die Anweisung "Chars_TO_Strg" kann mit einem Array of CHAR oder mit einem Array of BYTE arbeiten um in einen STRING zu konvertieren. Ein Array of WCHAR oder ein Array of WORD kann verwendet werden um in einen WSTRING zu konvertieren. Näheres findest Du im aktuellen Handbuch im Kapitel "Chars_TO_Strg: Array of CHAR in Zeichenkette konvertieren (S7-1200, S7-1500)". (Eventuell war dies in ältern Versionen vom TIA-Portal bzw. für ältere Firmwareversionen der CPUs einmal anders). Eine Konvertierung von einem Array of BYTE nach einem Array of CHAR ist nicht erforderlich. Dazu wüsste ich im Moment auch keine bessere Möglichkeit, als in einer Schleife die Array-Elemente zu übertragen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf