25.09.2020 09:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Morgen miteinander, um Messungen an einem Abluftkamin einer Anlage durchzuführen hab ich auf die Schnelle eine vorhandene LOGO genommen und mir eine Schaltung zusammen gebaut. Das Problem hier ist, dass der Log selbst zu Laufen scheint, er aber die festgelegten Daten nicht aufzeichnet. Im Logfile erscheinen Datum/Uhrzeit und die beiden Kanäle, die Daten der Kanäle fehlen. Auf dem TDE werden die Werte angezeigt Verwendete Hardware ist 6ED1052-1MD00-0BA8 6ED1055-1MA00-0BA2 6ED1055-4MH08-0BA0 Strömungssensor von ifm mit 2 Ausgängen eingestellt mit 4-20mA zu 0-100°C und 4-20mA zu 0-20m/s Anhang mit Programm und Auszug von eine Logfile hänge ich mal mit an. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße TK DateianhangAbluftmessung.zip (54 Downloads) |
25.09.2020 10:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32918 Bewertung: (4069)
|
Wenn ich dein Programm in meine 0BA8.Standard übertrage, wird mir auch kein Meldetext angezeigt. Ich habe das Programm von dir mit LSC V8.0 erstellt. Es wird geloggt. Die Daten sind nur nicht aussagekräftig, da ich an den AI's andere Sensoren habe. Aber diese Werte werden geloggt. DateianhangAbluft.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf