07.11.2020 10:19 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich nehme mal an, Hauptschalter aus heißt auch Logo ohne Spannung. Wie wäre es mit der einfachen Möglichkeit im Anhang ? M.f.G. Scorp DateianhangWechsel1.zip (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.11.2020 14:41 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Falls doch nicht, kann ja der Hauptschalter noch negiert auf die Rücksetzeingänge von Selbsthalterelais und Stromstossschalter geführt werden. PS (sorry für den OT): DateianhangWechsel2.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.11.2020 17:01 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Vielen Dank genau sowas ist es. Gruß Chris |
Folgen Sie uns auf