15.01.2021 14:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 2999 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_8903869, scheint mir so, als wäre das Betriebssystem beschädigt. In diesem Fall hilft ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen. Eine Beschreibung dazu findet sich unter der SIOS-ID 19701610. Ich empfehle die dort beschriebene Vorgangsweise mit ProSave. Nach dem Rücksetzen auf die Werkseinstellung sind erst mal sämtliche Daten gelöscht. Die Visualisierung muss daher neu übertragen werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf