26.05.2006 12:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage empfehlen wir Ihnen die folgenden FAQs, die Sie im Internet beim Customer Support unter den angegebenen Beitrags-IDs finden: Internet: FAQ: http://www.siemens.com/automation/csi_en/product Wie kann der Programmablauf optimiert werden, wenn der Arbeitsspeicher der CPU für das ablaufrelevante STEP 7 Programm zu klein ist? Beitrags-ID: 19413912 Einfluss des Operandenbereichs auf Speicherbedarf Beitrags-ID: 14843940 Unterschiedlicher Speicherbedarf in Abhängigkeit der verwendeten Deklarationstypen in SCL Beitrags-ID: 13991717 Weiterhin empfehlen wir Ihnen, das Projekt zu reorganisieren, mit der Funktion "Speichern unter" mit der Option "Mit Reorganisation (langsam)" und nach dem Urlöschen der CPU das Programm nochmal in die CPU laden. Durch das Reorganisieren wird der Speicherbedarf optimiert. Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf