05.09.2022 13:30 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo PA_NDA, bist du dir sicher das Bibliotheken Basis Library V8.0 Upd1 und die Basis Library V7.1 SP3 Upd6 auf dem jeweiligen Rechner installiert sind? Normalerweise legt das Installationssetup die Hilfe ab und legt auch die dementsprechenden Registry-Einträge an. Wenn du jetzt aber nur die Hilfe haben willst, musst du die Registry-Einträge selber anlegen und die benötigten *.chm-Dateien im Ordner "[Installationsverzeichnis] > Siemens > STEP 7 > S7LIBS" ablegen. Standardmäßig lautet der Pfad wie folgt "C:\Program Files (x86)\SIEMENS\STEP7\S7LIBS". Unter dem FAQ Wie können Sie in STEP 7 V5.x unter Windows 10 eine selbst erstellte Onlinehilfe zu einem programmierten Baustein anbinden? findest du eine Anleitung, welche Schritte dafür notwendig sind. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2023 14:28 | |
Beigetreten: 27.06.2013 Letzter Bes: 27.10.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Oder es sind selbstgeschriebene Bausteine ohne entsprechende Hilfedatei. |