22.09.2020 21:59 | |
Beigetreten: 16.08.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo fmd, bei der rein digitalen Schaltung ist mir das ja klar, aber ich meinte diese Schaltung. Gruß longhaisla DateianhangRichtungserfassung.zip (172 Downloads) |
24.09.2020 07:31 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung:
|
Hab's eben auf realer Hardware laufen lassen und musste auch bei mir das von Dir geschilderte Verhalten feststellen.
Das Problem in der Realität ist die (von mir nur aus optischen Gründen so gewählte) Rückführung des aktuellen Zählwertes vom Schwellwertschalter B011 anstatt direkt vom Min/Max-Baustein B010. Mit Änderung der Referenzverbindung an Eingang P3 des Zählers B009 direkt zum Ausgang Aq des Min/Max-Bausteins B010 funktioniert die Remanenz dann auch in der Realität und nicht nur in der Simulation
DateianhangRichtungserfassung.zip (160 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 09/24/2020 10:05:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.09.2020 20:34 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Das Ganze kann man doch auch einfach ohne Analog machen So in Etwa. Reset und Zählereinstellung per Taster oder manuelles Ändern kann man ohne Probleme ergänzen. Dateianhangrichtungslichtschranke.zip (149 Downloads) |
Folgen Sie uns auf