24.08.2021 12:41 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo, die Betriebstundenzähler in den oben genannten PAC`s - kann man die so einstellen, das sie erst ab einer Schaltschwelle (ob nun Strom oder Leistung ist erst einmal egal) anfangen zu zählen? Falls ja wo ist das Menu dazu oder wo macht man das in der Powerconfig? Nur die Einschaltdauer des PAC`s zu erfassen, macht ja wohl wenig Sinn. Das Handbuch lässt sich darüber leider nicht weiter aus.(siehe Anhang) Gruß raz |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 08/24/2021 12:43:17Zuletzt bearbeitet von: raz am: 08/24/2021 12:43:56Zuletzt bearbeitet von: raz am: 08/24/2021 12:44:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.02.2025 14:09 | |
Beigetreten: 29.07.2021 Letzter Bes: 18.02.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo RAZ, hast du eine Lösung gefunden? Ich stehe vor dem selben Problem und Siemens Technik meinte, das am Betriebsstundenzähler nichts weiter eingestellt werden kann... Gruß Peter |
13.02.2025 12:09 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo! Ja, es ist leider so wie der Siemenssupport gesagt hat.Es gibt leider keine anderen Einstellmöglichkeiten für den Betriebsstundenzähler. Ich war damals auch im Kontakt mit dem Support. Gruß raz |
Folgen Sie uns auf