22.07.2019 21:28 | |
Beigetreten: 31.08.2017 Letzter Bes: 19.10.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, wir haben an einem Simoreg DC-Converter 6RA7018 das Problem, das sporadisch der Fehler F068 auftritt. Angeschlossen ist ein Motor mit Tacho. In der Anleitung des Simoreg habe ich gelesen, dass die Ursache eine defekte A7001 Baugruppe sein kann. Also die CUD1 Platine. Ich hoffe auf Hilfe eines Simoreg-Experten :) |
25.09.2019 10:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hast du dieses Fehlerquelle schon ausgeschlossen? Messschaltung übersteuert (Eingangsspannung an Klemmen4 und 5 bzw. 6 und 7 größer als ca. 11,3V) |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf