22.08.2012 20:30 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hallo Habe mal angefangen für mein Schilldkrötenraum eine Zeitschaltprogramm zu ertstellen. Möchte mal wissen ob man das so lassen kann oder ob man das einfacher machen kann. Auch fehlt noch ein Kleinigkeit in der Schaltung wo ich einen Vorschlag dazu brauche weil die Schaltung doch groß wird. Benutze eine OBA7 12/24V mit DM 8 DateianhangSchaltplan1 Test.zip (98 Downloads) |
22.08.2012 21:34 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Moment Bin ja schon mal froh das ich das Programm schon mal so hinbekommen haben. Deine Vorschläge übersteigt momentan mein Kentnisse um dir richtig folgen zu können. Habe aber dennoch mal was umgesetzt ich hoffe das haste damit gemeint ? DateianhangSchaltplan2 Test.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 22.08.2012 21:54Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 22.08.2012 21:41 |
|
22.08.2012 22:03 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Danke Mir qualmt auch schon der Kopf vom Nachdenken bei der Hitze heute. ![]() Genau morgen ist auch ein Tag. |
23.08.2012 17:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! So, wie versprochen im Anhang mal eine Version mit bis zu acht Ausgängen. Das Progi besitzt jetzt acht Wochenschaltuhren, mit denen die acht Ausgänge geschaltet werden können. Zusätzlich habe ich bei Ausgang sieben und acht noch je eine Jahresschaltuhr einmal AND und einmal OR verknüpft um dir ein Beispiel zu geben. Scahltzeiten habe ich aber noch nicht eingetragen. Über den Taster I1 wird ein Schieberegister durchgeschoben. Damit wird jewils ein Anzeigetext aktiviert, in dem der Status des dazugehörigen Ausganges Hand/Autom und Aus/Ein angezeigt wird. Der zum Anzeigetext gehörende Ausgang läßt sich dann im Status von Hand in Autom.-betrieb und zurückschalten. Ist Handbetrieb eingestellt, so läßt sich der Ausgang zu und abschalten und wird nicht mehr von der Schaltuhr beeinflusst. Über den Öffnerkontakt an I4, lassen sich alle Ausgänge gleichzeitig in den Status Hand und Ausversetzen. Ich habe das nur an Q7 und Q8 einmal angeteutet. Falls Notbetrieb (Notaus) für einige Ausgänge bedeutet das der Ausgang unbedingt Aktiv sein sol, so muß das Stromstoßrelais für EIN/AUS bei diesem Ausgang mit dem S-Eingang an I4 angeschlossen und der Eingang negiert werden. Die Eingänge I1-I3 (I4) könnten auch die F-tasten am Logodisplay sein! So, nun viel Spaß beim testen! DateianhangSchildkröte.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf