16.08.2019 16:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Du kommst schon die LOGO! ran.... Keine Sorge.... ;-) |
16.08.2019 16:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Hier das Video. Es ist leider zu groß, um es anzuhängen. Deshalb habe ich es in meine Cloud hochgeladen. Hier ist der Link: [snip] DateianhangIP-Adresse per Software einstellen.zip (39 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/19/2019 07:11:24Link entfernt und Datei als Anhang hinzugefügt. |
|
16.08.2019 18:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Macht doch nichts, dann die nächste Möglichkeit: Die SD-Karte. Voraussetzung: Die SD-Karte hat höchstens 32 GB und ist mit FAT32 vollformatiert worden. Jetzt müsstest du die LOGO! unter der IP-Adresse 192.168.178.003 erreichen können. Wenn es funktioniert hat, LOGO! spannungslos schalten und die Datei auf der SD-Karte wieder löschen. SD-Karte in LOGO! und wieder einschalten. DateianhangLOGO_U_P.zip (45 Downloads) |
16.08.2019 19:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Du belästigst mich nicht. Ja, das Basismodul und das Erweiterungsmodul passen zueinander. Die Endung in der Bestellnummer "0BA2" sagt aus, das es für die Serie 8 passt, egal ob, ob das Basismodul eine 0BA8.Standard oder eine LOGO!8.FS4 ist. Das Updaten/Upgraden der Software über das Update-Center von LSC ist von Siemens außer Funktion gesetzt worden. Warum die Funktion immer noch in der Software enthalten ist, weiß nur Siemens. Vielleicht wird es ja irgendwann wieder aktiviert. LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) |
Folgen Sie uns auf