18.03.2024 14:05 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (1) |
gerne
Dateianhangimpulszuanalog.zip (27 Downloads) |
18.03.2024 17:52 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Im Anhang ist ein Programm das die Drehzahl des Fahrrades an hand der Zeit pro Umdrehung misst. So ist beim Wettbewerb kein bestimmtes Zeitraster erforderlich. Eine Starttaste startet die Messung, das LOGO-Display Zeigt Fahrraddrehzahl, Motordrehzahl, und Pumpenleistung (l/min) an. Kommen nach einer bestimmten Zeit (B014) keine Impulse mehr, wird die Messung beendet. (Wenn der Radler nicht mehr tritt) Gruß, Quirin P.S. Das Programm steht in Verion LSC8.3 und LSC 8.0-Standart zu Verfügung. (da das Öffnen bei einem der vorherigen Beiträge nicht geklappt hat) DateianhangFahrrad zu Pumpenleistung.zip (14 Downloads) |
18.03.2024 20:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Bei allem Hin- und Her, wenn die maximale Umdrehung am Hinterrad 10 Hz sind und diese auf einen Analogen Ausgang auf 800 umrechnest (4-20mA entspricht 200+800=1000), so hast Du immer Sprünge in den Werten von 80 am Ausgang. Diese entsprechen 1,6mA. Das ist alles andere als stufenlos. Und Zwischenwerte sind da auch nicht möglich (siehe Beispiel). Um brauchbare Ergebnisse zu erziehlen bedarf es mehr Impulse (mindestens 10x so viel) Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan-1.zip (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/18/2024 20:27:58 |
|
Folgen Sie uns auf