10.11.2020 15:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 33133 Bewertung: (4094)
|
Das ist nicht korrekt, dafür ist aber ein anderer Fehler vorhanden. Den Name kannst du ändern, wenn du in der Variablentabelle einen Eintrag für die Variable anlegst. Machst du dies, kannst du diesen Varablennamen dann auswählen. Ich habe z.B. einen Trend angelegt. Dann unter den Eigenschaften der Variable einen Eintrag hinzugefügt, die Variabletyp angegeben (VW), die Variablennummer (100), denn Zugriff (Word) kann man nicht ändern. Dann das Blockformat auf Signed geändert und 1 Nachkommastelle angegeben. Variablentabelle geöffnet, einen Eintrag hinzugefügt. Dann der Variablen den Namen "Temperature" gegeben, als Blocktyp "VW" ausgewählt, Blocknummer "100". Der Zugriff steht auf "Word" und läßt sich nicht ändern. Nun zurück zum Trend. Unter den Eigenschaften der Variablen dann den Namen "Temperature" ausgewählt.Und jetzt das Problem: DateianhangLWE V1.1.0 Variablenname in der Trendanzeige.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2020 03:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 33133 Bewertung: (4094)
|
Ich deute meine Aussage aber anders. Ich bin mit deinem "einfacher machen" nicht konform. |
Folgen Sie uns auf