24.05.2021 16:53 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
Ich glaube das es an der Version liegt. Du hast AP16 und ich habe AP14. |
24.05.2021 16:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33842 Bewertung: (4206) |
Daran liegt es auch. Woher soll ich wissen, welche Version du hast, wenn es nicht mitteilst? |
24.05.2021 17:09 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
Es ist mir leider erst beim näher Hinsehen aufgefallen. |
24.05.2021 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33842 Bewertung: (4206) |
Meine V13 und V14 sind nur Basic Versionen. Somit kann ich nur versuchen es dir zu erklären. 1.) Bei der Verbindung zur der ausgewählten LOGO! (wenn du mehrere Verbindungen hast) musst den Kommunikationstreiber "LOGO!" durch den "S7-200"-Treiber ersetzen. Dann stehen dir die Bereichszeiger zur Verfügung. Welche Bereichszeiger du benötigst und welche VW-Adressen du für diese vergeben musst, siehst du im entsprechenden Screenshot. 2.) Du erstellst ein neues Bild und nennst es z.B. Bildschirmschoner. Welche Nummer dieses Bild dann hat, siehst du in den Eigenschaften des Bildes. Diese Nummer musst du dann im LOGO-Programm in B001 (Parameter V1) eintragen. Ebenso beim Schwellschalter B014 entsprechende Änderungen durchführen (ON = Bildnummer, OFF = Bildnummer+1). 3.) In den Runtime-Einstellungen musst du dann das neue Bild als Startbild einstellen. DateianhangScreenshot.zip (152 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.05.2021 18:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33842 Bewertung: (4206) |
Ja, sicher, Tippfehler. |
Folgen Sie uns auf