02.01.2016 19:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
@Scorp, da gebe ich dir Recht. Variablentypen kann man auswählen, das Anzeigeformat allerdings nicht. DateianhangISWVis_mobile_dokumentation_v1.6.3 Seite 19.pdf (94 Downloads) |
02.01.2016 20:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Es geht noch. Mache da mal etwas gemacht, allerdings nur für die Sonnenuntergangszeit. Soll ja auch nur den Weg aufzeigen. DateianhangTest_2.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.01.2016 20:29 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Siehe Anhang WG der zeit |
02.01.2016 21:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Hier mal der nächste Vorschlag...
DateianhangTest_V3.zip (109 Downloads) |
03.01.2016 14:20 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Schade, aber so ist es nunmal. Man muss eben erkennen, wann mit der Logo das Ende der Fahnenstange erreicht ist ;)... Schönen Sonntag dir!! |
03.01.2016 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Mir ist gerade eingefallen, dass ich für einen anderen Zweck diese Wandlung für einen Uhrzeiteintrag schon mal gemacht habe. Da ich gleich mal weg muss, bin ich eine Zeitlang mit nicht am Rechner. Wenn du etwas warten kannst, passe ich das Beispiel für deinen Fall an. DateianhangSchaltuhrzeit_Wandung_HEX_in_Dezimalzahl.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03.01.2016 15:07:36 |
|
03.01.2016 15:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
So, hier ist das angepasste Programm mit deinem Wort aus dem VM-Bereich, VW36. Und das Programm funktioniert, ist in der Logo ausprobiert. DateianhangSchaltuhrzeit_Wandung_HEX_in_Dezimalzahl_mit_VW36.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.01.2016 04:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
@Scorp, ja, dass mit dem Zahlen-WirrWarr ist wirklich merkwürdig. Edit: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/mit-uhrzeit-rechnen/122441?page=0&pageSize=10 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.01.2016 05:17:34 |
|
04.01.2016 10:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Wenn du also in der Visu nichts ändern kannst, dann sollte mein 2. Vorschlag doch der Richtige sein. |
04.01.2016 20:49 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 743 Bewertung: (47) |
Du könntest auch fleißig sein und eine 1440 Zeilen lange Textliste erstellen, die alle möglichen Hexzahlen mit ihrem entsprechenden Dezimalwert in den passenden Text dieser Uhrzeit wandelt. Ich hab' Dir mal eine solche Liste in Excel angehangen (keine Garantie auf Fehlerfreiheit!). Aber ich befürchte, die lässt sich auch nicht in ISW importieren. Ist nicht gerade anwenderfreundlich, diese Software. PS: Ist nicht ganz richtig benannt, die Datei. Genau genommen müßte es Dezimalzahl zu BCD-Uhrzeit heißen. DateianhangHex-Zahlen zu Uhrzeiten.zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 05.01.2016 07:52:42 |
|
06.01.2016 17:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 33143 Bewertung: (4095) |
Wenn ich das richtig verstehe, willst du dann lieber in eine Liste schauen? |
06.01.2016 17:47 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
da muss ich dir zustimmen ixo. so wäre es am sinnvollsten. werde das so mal anfragen...ansonsten wieder nur workaroundquatsch.... schönen abend! |
Folgen Sie uns auf