28.03.2013 18:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So langsam finde ich Gefallen an dem Thema und versuche es zu optimieren um Bausteine zu sparen. Ich habe jetzt die Tatsache das jede Schaltuhr drei Zeiten hat ausgenutzt und mit drei Uhren eine binär codierte Logik aufgebaut. Somit sind sechs Schritte pro Stunde mit nur drei Uhren möglich, was einer Auflösung von 10 min entspricht. Mit nur zwei Uhren wäre wieder die 1/4h-Auflösung machbar. Der Rest ist wieder wie in der ersten Schaltung. Viel Spaß beim Testen Uhr 1 0:00 - 0:10 0:20 - 0:30 0:40 - 0:50 Uhr 2 0:20 - 0:30 0:30 - 0:40 0:50 - 1:00 Uhr 3 0:30 - 0:40 0:40 - 0:50 0:50 - 1:00 Im Prinzip 0:30 - 1:00 DateianhangNetzausfall 2.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf