24.01.2012 11:26 | |
Beigetreten: 03.01.2012 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
FUP-Editor Tastenkürzel überarbeiten, festlägen. ( Wunsch wie im SIMATIC-Manager!) z.B. Momentan Eingang einfügen: 1. Maus über Symbol -> Info: [Shift + 3]. Funktioniert nicht! 2. Hilfe „Tastaturbedienung im Programmiereditor“: [Alt + 3]. Funktioniert nicht! 3. Rechts „Klick“ am vorhandenem Eingang: [Strg + Shift + 3]. Funktioniert, aber umständlich. DateianhangFUP-Editor.zip (81 Downloads) |
15.03.2012 19:15 | |
Beigetreten: 28.02.2012 Letzter Bes: 23.03.2014 Beiträge: 25 Bewertung: (2) |
Bei z.B Not Aus können damit alle Ausgänge abgeschaltet werden (Programmsteuerung) Es wäre ebenso schön wenn ein Schrittschaltwerk zur Verfügung stände. Eine Warnung bei der Übersetzung wenn ein Ausgang mehrfach als Ausgang in einem oder verschieden Programmen(OB,FC;FB) angesteuert wird. Der Remanente Speicherbereich sollte variabel im Programm wählbar sein. Projekt speichern sollte automatisch oder über Zeit einstellbar sein ( Auto Backup alle 5 min) ! Beim upload des Programms sollte die Funktion löschen oder behalten der Register gewählt werden können. Siehe dazu Anhang (Lösche Register).
DateianhangLösche Register.pdf (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 25.02.2013 13:26Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 28.03.2012 11:30Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 21.03.2012 12:58Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 20.03.2012 17:31Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 20.03.2012 16:02Zuletzt bearbeitet von: pit_1 am: 19.03.2012 17:17 |
|
Folgen Sie uns auf