17.07.2019 15:38 | |
Beigetreten: 15.07.2019 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo an alle, ich bin ein wenig am Verzweifeln. Ich habe mir ein neues Notebook gekauft und wollte dieses Mal endlich ein wenig Ordnung in meine Arbeit und in das Betriebssystem bringen, deswegen habe ich VMware Workstation Pro 15 zunächst als Testversion installiert, um zu schauen ob es sich für mich lohnt anzuschaffen. Dienste und Co. sind in den Standardeinstellungen... da habe ich nichts verändert. Ich habe keinerlei Vorerfahrung zu virtuellen Maschinen. Meine Windows- und Netzwerkkenntnisse bezeichne ich als ok bis gut, aber mit Sicherheit nicht so gut wie bei vielen hier im Forum. Ich habe als Betriebssystem (Host) Windows 10 Pro x64 installiert. Alle Updates sind gemacht und die Treiber sind soweit auch alle aktuell. Zu erwähnen könnte noch sein, dass eine Fritzbox als Router dient und ich Kaspersky Internet Security installiert habe und das kein Windows Dienst hinsichtlich Maleware, Firewall etc. aktiv ist. Das eben beschriebene Guestsystem habe ich einmal komplett geclont bevor irgendwas weitere installiert wurde und darauf wollte ich lediglich die Software für die Berufsschule installieren (ich bin Berufsschulllehrer). Als bislang erste und einzige Software habe ich TIA Portal 15 installiert. Das lief alles reibungslos. Danach habe ich PLCSIM Advanced installiert. Weiterhin sind der Lizenzmanager, der Updater und die Administrator Software drauf. Alle benötigten Lizenzen sind ebenfalls draufgespielt. Eine SPS habe ich leider aktuell nicht zur Hand. Die kann ich erst in der nächsten Woche aus der Schule holen bzw. in der Schule testen und inbetriebnehmen. Im beschriebenen Guestsystem habe ich ganz normal Internetzugriff. Es wurde noch keine feste IP eingerichtet, alles wird bislang über DHCP zugewiesen. Nun wollte ich die Updates für TIA Portal installieren. Es wird gesucht und gesucht, aber am Ende gibt es die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? Ich bin auch nach den ganzen Recherchen im Internet noch keinen Millimeter weiter gekommen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir hier geholfen werden kann. Vielen Dank und viele Grüße Martin Morcinek DateianhangEinstellungen.zip (59 Downloads) |
17.07.2019 15:58 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung: (479) |
Hallo Martin, das TIA Software Update läuft erfahrungsgemäß leider nicht immer einwandfrei. Bei mir lief es heute auch mehrfach nicht, aktuell hat es wieder einmal funktioniert. In einem anderen Beitrag wird auch von aktuellen Schwirigkeiten berichtet. Grundsätzlich sollte das TIA Software Update auch in virtuellen Maschinen laufen. Bei mir gab es diesbezüglich keine allgemeinen Schwierigkeiten (eben mit Ausnahme dessen, dass es oft einfach gar nicht geht). Fürs Erste würde ich empfehlen, abzuwarten und es öfters erneut zu versuchen. Oder Du suchst hier im SIOS manuell nach den Updates und lädst sie. Viele Grüße |
17.07.2019 16:27 | |
Beigetreten: 15.07.2019 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Christoph, im Anhang befindet sich ein Screenshot. Viele Grüße Martin |
17.07.2019 17:18 | |
Beigetreten: 15.07.2019 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Christoph, ich bin deinen Einstellungen mal gefolgt (siehe Anhang), aber leider funktioniert es nicht (siehe ebenso im Anhang). Der Ethernet-Adapter, welcher nun dazu gekommen ist, ist vond er Dockstation - bitte nicht wundern. Hinsichtlich der Textansicht meinte ich die Darstellung des Links https://update.industry.siemens.com/asu/files/tiaportal/. Ich hätte die Updates notfalls so runtergeladen. Nicht wundern über den einen Screenshot. Ich habe das mit der Auflösung noch nicht herausbekommen. Auf dem Notebook habe ich 4K, da wird alles in VMware im Vollbildmodus unglaublich klein, wenn ich den ganzen Bildschirm ausgefüllt haben möchte. Auf dem externen FHD Monitor wiederum ist alles super von der Auflösung...Verstehe ich zwar noch nicht, werde aber noch dahinter kommen... Besten Dank für die schnellen Rückmeldungen an dieser Stelle schonmal! Dateianhangweitere screenshots.zip (97 Downloads) |
17.07.2019 18:30 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Kein Grund zum Verzweifeln! Der Updater liefert Dir eh nur Pakete und HSPs, die Du auch selber herunterladen kannst. Wenn Du hier im Industry Online Support im Suchschlitz "TIA Portal 15.1 update" suchst und dann die Auswahl auf "Downloads" einschränkst (https://support.industry.siemens.com/cs/search?search=tia%20portal%20v15.1%20update&type=Download&lc=de-WW) machst du im Prinzip das gleiche wie der Updater. Allerdings must Du nun selber wissen (oder im TIA Portal unter Hilfe>installierte SW nachsehen) , welche Pakete Du installiert hast und welche Updates daher für dich interessant sind. PS: |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 07/17/2019 18:30:33 |
|
Folgen Sie uns auf