09.03.2015 14:39 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 13803 Bewertung: (1741) |
Hallo libsch den folgenden FAQ kennst du wahrscheinlich:
Wie können Daten über USB von einem WinCC flexible
Projektierungsrechner zu einem Windows-basierten Bediengerät
transferiert werden und welche USB-Kabel können dafür verwendet werden? Hier stehen die getesteten Kabel drin, aber es gibt keine neuere Liste. Ich denke nicht, dass hier noch was kommt, da die meisten Panels für diesen FAQ abgekündigt sind. Die neuen Comfort panels haben ja jetzt einen MiniUSB anschluss, der viel umkomplizierter zu verwenden ist. Evtl mal bei Ebay schauen, da das Kabel unter Win7 funktioniert, aber nicht mehr vertrieben wird. Grüße und viel Glück Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf