Industry Online Support
Technical Forum
14.02.2022 12:56 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Welches Gerät ist der Nachfolger für ein für SIMATIC Mobile Panel 177 und der passenden Anschlussbox? |
14.02.2022 14:04 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wie aus dem folgenden Screenshot hervorgeht, wäre der Nachfolger des Mobile Panel 177 PN das KTP700 Mobile mit der den unten gezeigten Anschluss-Boxen. Nachfolger Mobile Panel und die Anschluss-Boxen: Welche Merkmale die einzelnen Anschluss-Boxen haben, geht aus dem folgenden Screenshot hervor. Weiterführende Informationen • Handbuch: Mobile Panels 2nd Generation Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Folgen Sie uns auf