11.05.2022 09:54 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 13502 Bewertung: (1709)
|
Hallo KMA_Messtechnik Das erste was du checken solltest sind die Systemgrenzen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109798671/91274388747 Bei einer Runtime/Simulation hast du auch eine ganz andere Performance als auf den PAnels. Die Archivgrößen solltest du nicht überschreiten (z.B: bei einem 1200er-> 20000 Einträge). Wenn du ein F(x) Diagramm verwendest, dann wird ein Punkt immer nur dann gezeichnet, wenn das Wertepaar den exakt gleichen Zeitstempel hat. evtl kommt da Panel in Performanceprobleme und die Zeitstempel sind nicht mehr gleich. du kannst das überprüfen in der Archivdatei. Ich würde mich erstmal mit weniger Daten herantasten und schauen ab wann es Probleme gibt Ansonsten auch aktuellstes Upd und Betriebssystemupdate verwenden auf dem Panel und im TIA. viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf