23.01.2023 13:41 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC TP177A? |
23.01.2023 13:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1411 Bewertung:
|
Das TP177A (6AV6642-0AA11-0AX1) kann nicht mehr bestellt werden. Sie haben evtl. die Möglichkeit über das Ersatzteil und Retouren Center das Gerät reparieren bzw. tauschen zu lassen. Als möglicher Nachfolger des SIMATIC TP177A kann ein SIMATIC KTP700 Basic verwendet werden.
Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC TP177A --> SIMATIC KTP700 Basic Die SIMATIC Basic Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Hinweis: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/24/2023 09:32:07Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/24/2023 09:33:56Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf