(0)| 18.03.2025 13:03 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Des Öfteren kommt die Frage auf, ob und wie Daten einfach von einem Panel auf ein anderes Panel übertragen werden können. Hierfür kann das Servicetool SIMATIC ProSave auf einem PC installiert und z. B. zu Servicezwecken auch ohne die Installation des Engineering Systems genutzt werden. SIMATIC ProSave stellt alle Funktionen zur Verfügung, die zum Transfer von Daten zwischen Projektierungs-PC und Bediengerät notwendig sind:
Die Einstellung zum Bediengerät und der Schnittstelle legen Sie dann in SIMATIC ProSave und in der PG/PC-Schnittstelle fest. Sowohl eine Sicherung eines Panels mit SIMTIC ProSave auf einem Computer als auch eine Sicherung auf dem Panel mit der Funktion Backup/Restore auf einem Datenträger können allerdings NUR wieder in ein baugleiches Gerät zurück transferiert werden. Mehr Information zur Funktionalität können u.a. in der Hilfe von SIMATIC ProSave nachgelesen werden. Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf