08.01.2015 10:36 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (25) |
Ich habe zwei Scipte. Mit dem ersten werden alle csv-Dateien eingelesen und in einem Textfeld (nicht Liste) mit führenden Ziffern zur späteren Auswahl angezeigt. Ein weiteres script wird die ausgewählte Datei zurückgeben. Hierfür lese ich ebenfalls die Dateienamen und stoppe bei der Auswahl. Mit TIA hast du aber die Möglichkeit, ein Browserfenster zu öffnen. Das Script nutze ich nicht mehr, weil ich den Browser besser finde. Du findest den Browser unter "ÖffneDateiBroser" Dateianhangscript.zip (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf