11.02.2015 07:34 | |
Beigetreten: 18.01.2012 Letzter Bes: 02.02.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo, wie finde ich heraus, wie viele PowerTags ich noch zur Verfügung habe? MfG Jan |
12.02.2015 07:23 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, Im Editor "Geräte und Netze" auf das Gerät klicken. Steht dann unten im Eigenschaftsfenster bei "Information". K!ke |
12.02.2015 17:50 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Oder das Projekt übersetzen, in der Ausgabe erscheint die Anzahl der verwendeten Power Tags (war zumindest bisher so). |
19.02.2015 10:21 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, ich denke das liegt an der Lizenz. Wird die richtig im Automation License Manager angezeigt? K!ke |
20.02.2015 11:36 | |
Beigetreten: 18.01.2012 Letzter Bes: 02.02.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hi, die Lizenze wird richtig im License Manager angezeigt. |
Folgen Sie uns auf