21.10.2020 21:15 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 3114 Bewertung: (512) |
Hallo Cheru, wenn du einen Bildbaustein erstellst, kannst du diesem den ganzen UDT übergeben und dann im Bildbaustein auf die einzelnen Variablen zugreifen. Zum Einlesen könnte folgender FAQ helfen: Wie nutzen Sie Bildbausteine, Vorlagen, Pop-up- und Slide-in-Bilder sowie andere Gestaltungsmöglichkeiten optimal in Ihrem WinCC (TIA Portal)-Projekt? Es ist übrigens abhängig vom Zielsystem, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn die Anwendung nachher auf einem z.B. Comfort Panel laufen soll, dann gibt es in manchen Punkten Einschränkungen/Abweichungen gegenüber einer RT Professional, auch wenn die Entwicklungsumgebung WinCC Professional ist. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
22.10.2020 11:40 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von Cheru_1337 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wenn Runtime gestarter wird zeigt es keinen Wert an sondern nur "***" . gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf