16.12.2020 11:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 3248 Bewertung: (505) |
Hallo M.Häge, für die Projektierung der Unified Comfort Panels reicht eine WinCC Comfort Lizenz. Allerdings muss WinCC Unified Comfort installiert sein. Bei Vorhandensein einer WinCC Advanced Lizenz wird WinCC Unified PC mit bis zu 10k PowerTags unterstützt. Die Installationsdaten sind auf DVD1 des Installationspaketes STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced und WinCC Basic/Comfort/Advanced und WinCC Unified enthalten. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.12.2020 11:53 | |
Beigetreten: 14.11.2018 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 502 Bewertung: (69) |
Hallo, zur Vollständigkeit auch noch die Info zu Lizenzen auf der Lieferfreigabeseite: Grüße, Nzett11 |
If I could help you, be so kind and rate my contribution. :) |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf