(0)| 05.01.2021 15:03 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Schönen Guten Tag, Ich versuche zur Zeit eine S7-1500 mit einem RF200 Reader RF240R über ein RF186CI Communication Module zu verbinden. Bisher nicht sonderlich erfolgreich. Kurze Frage hier: Ein Kollege äußerte die Vermutung, dass das RF186CI "zu neu" ist und deswegen mit den Technologieobjekten nicht richtig funktioniert. MfG GermanOakheart |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01/07/2021 11:18:06Video integriert |
|
| 05.01.2021 15:41 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ich habe nur Zugriff auf TIA14. Gibt es eine Möglichkeit, den Reader mit ITA14 in Betrieb zu nehmen, sprich ohne Technologieobjekt? |
Folgen Sie uns auf