29.03.2022 17:54 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 76 Bewertung:
|
In Zusammenhang mit der S7-200 wird häufig die Frage gestellt, ob die Programmiersoftware für die S7-200 noch bezogen werden kann. Zum Programmieren benötigt man STEP7 MicroWin. Es kann über die folgende Bestellnummer bezogen werden. SIMATIC S7, STEP 7-Micro/WIN V4.0, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh) ablauffähig u. WinXP SP3 (32Bit), Windows 7 (32/64 Bit) Referenz-HW: SIMATIC S7-200 Als Programmier- Kabel ist immer ein PPI Multimasterkabel sinnvoll. Das funktioniert fast immer mit dem System. Bestellnummer:6ES7901-3DB30-0XA0 SIMATIC S7-200,USB/PPI-Kabel MM MULTIMASTER, zum Anschluss von S7-200 an USB PC-Schnittstelle, keine Freeport Unterstützung Man kann auch einen CP 5711 oder einen PC-Adapter USB verwenden, aber nur wenn die S7-200 auf MPI umgestellt ist. Sicheren Zugriff bekomme ich daher nur über das PPI Kabel. Viele Grüße |
14.07.2025 12:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Ergänzend zum ursprünglichen Beitrag gehen wir gerne auf die Frage ein: Woher bekommt man STEP 7 MicroWin zur Projektierung einer alten S7-200? Benötigt wird: 6ES7810-2CC03-0YX0 SIMATIC S7, STEP 7-Micro/WIN V4.0, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh) ablauffähig u. WinXP SP3 (32Bit), Windows 7 (32/64 Bit) Referenz-HW: SIMATIC S7-200 Das Produkt ist seit dem 01.10.2022 abgekündigt und seit dem 1.10.2024 nicht mehr bei Siemens bestellbar.
Die im SiePortal verfügbaren Downloads sind nur die Servicepacks, die aber nach der Installation des Vollprodukt STEP 7 MicroWin V4.0 benötigen werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG)
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf