2/18/2025 12:02 PM | |
Joined: 2/12/2025 Last visit: 3/4/2025 Posts: 3 Rating:
|
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109770550 Español **************** El post está relacionado con el link que aparece en la primera línea. He instalado el add-in de siemens para la generación de código de Tia Portal desde un archivo de excel. He seguido las intrucciones que se detallan en la documentación. Al ejecutra la generación funciona sin problemas, se crea el archivo excel, pero cuando se modifica el archivo excel para que se pueda generar código desde él, no ocurre nada. Adjunto un video donde se puede ver que nada ocurre. ¿Alguien ha tenido éxito con este add-in? Agradezco cualquier ayuda. Un saludo. English **************** The post is related to the link that appears in the first line. I have installed the Siemens add-in for generating Tia Portal code from an excel file.I have followed the instructions detailed in the documentation. When running the generation it works without problems, the excel file is created, but when the excel file is modified so that code can be generated from it, nothing happens. I am attaching a video where you can see that nothing happens. Has anyone had any success with this add-in?I appreciate any help. Regards. |
Last edited by: Moderator_Lan at: 02/18/2025 12:12:25link optimized |
|
Follow us on