25.02.2009 09:10 | |
Beigetreten: 11.04.2007 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (5) |
Hallo! Wie's geht, ist eigentlich auf den Siemens- Seiten im www beschrieben. Ich habe noch keine Erfahrungen mit dem S7-mEC gesammelt, interessiere mich aber auch brennend dafür. Vor allem, welche Performance man aus dem Ding rausbringt - verglichen mit herkömmlichen S7-300 CPUs. Zum Thema Profibus: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33287721 MfG Hans |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.03.2009 13:57 | |
Beiträge: 89 Bewertung: (7) |
Hallo,
Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Moldi am: 11.03.2009 13:59 |
|
Folgen Sie uns auf