07.01.2023 20:44 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Also ich hab jedenfalls keine Ahnung. Gruß ELO |
Zuletzt bearbeitet von: ELO am: 01/07/2023 20:45:52 |
|
09.01.2023 17:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.10.2024 Beiträge: 33999 Bewertung: (4229)
|
EM (Expansion Module) ist für mich das Kürzel für Erweiterungsmodule digitaler und analoger Art. Ein GSM-Modul (was auch immer das ist) wäre für mich ein CM (Communication Module). Es gibt eine FAQ für dies Thema, was sich auf eine 0BA4 bezieht. Uhrzeitverstellung bei aktivierter UhrzeitsynchronisationIn der FAQ wird auch Bezug auch das Handbuch genommen. Auszug aus dem Handbuch im Anhang. DateianhangLogo_d.pdf (222 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf