10.12.2020 08:06 | |
Beigetreten: 10.03.2020 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte eine Schachtel auf ihre Kontur prüfen (330 Takte/min). "Laschen eingefaltet oder nicht". Die FM352 Baugruppe wird in der Anlage bereits eingesetzt. Meine Idee ist nun zusätzlich die Längenmessung zu nutzen, indem ich mit einem Sensor an I1 auf die Schachtel schaue. Der "Funktionsschalter" Längenmessung wird im Handbuch erwähnt. Ich kann diesen nur leider nicht finden (s. Anhang). Wenn ich nun die Längenmessung aktivieren kann, möchte ich in der CPU 318 (4-5ms Zykluszeit) den Kanal-DB auslesen und anhand der Länge ein Getriebe einkoppeln, welches die Fehlerhafte Schachtel aus schleust. Die Ausgangsspuren werden größtenteils bereits verwendet, benötige ich diese für die Längenmessung? Ich hoffe meine Idee ist umsetzbar. Vielen Dank für eure Hilfe schonmal Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/11/2020 14:40:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf