23.08.2023 18:38 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 2268 Bewertung: (99) |
Hallo N-Sale, so wie ich das Datenblatt interpretiere gibt der Sensor Impulse bei einer Nennspannung von 5V aus, die unterhalb des Erfassungsbereich der Logo liegen. Da ich nicht weiß wie Du den Sensor angeschlossen hast und auch das Datenblatt keine Anschlußbelegung liefert, kann ich auch Deine Messungen nicht interpretieren. Bei einer Tolleranz von min +/- 5% ist dieses eher ein "Schätzeisen" als ein richtiger Sensor. Meiner Meinung nach fährst Du besser damit einen Sensor zu kaufen, der den Industriestandard 0-10V oder 0-20mA unterstützt. Das kostet vielleicht einige Euro mehr aber dafür hast Du keine Probleme mit der Anbindung. Gruß Ella_68 Ein Beispiel wäre hier. Wenn weniger Druchfluss zu erwarten ist dann wäre der hier vielleicht besser. |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/23/2023 18:54:02Beispiele hinzugefügt |
|
23.08.2023 19:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33843 Bewertung: (4206)
|
Und wenn man sich dies Datenblatt YF-B10 anschaut,dann bekommt man wieder andere Werte. Und dies zeigt das gewohnte für 3 Leiter Sensoren dieser Art an: Rot: + Versorgungsspannung (in diesem Fall 5 - 24 VDC) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf