(0)| 06.06.2025 11:52 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Es ist möglich die SIMIT Unit auch ohne SIMIT Lizenz zu laden. Die SIMIT Demo Version (Download SIMIT V11.3) ermöglicht ein Laden der SIMIT Unit auch ohne Lizenz. Ein Start der Simulation in SIMIT ist nicht unbedingt notwendig, es reicht den Button „Speichern und Laden“ zu drücken: Die Hardwarekonfiguration wird dann in die SIMIT Unit geladen und die SIMIT Unit beginnt mit der Simulation der PROFINET Teilnehmer. Nach dem Start der Simulation lassen sich auch IO-Werte verändern. Die Laufzeit der Simulation in der Demo ist jedoch auf 45 Minuten beschränkt. Weitere Hinweise zu Einschränkungen der Demo-Version finden im Forum und im Handbuch. Darüber hinaus gibt es noch folgende Möglichkeiten die SIMIT Unit ohne SIMIT zu betreiben: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf