(0)| 10.07.2025 09:03 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.01.2026 Beiträge: 16644 Bewertung:
|
Hallo Brainbirt Generell ist eine WinCC flexible Runtime (oder auch eine WInCC Runtime Advanced (TIA Portal)) nur auf Windows Betriebssystemen freigegeben und lauffähig. Hier müssen die Kompatibilitätsfreigaben beachtet werden: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64847781 Beim IOT2000 bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn hier ein Windows Betriebssystem drauf ist könnte es funktionieren. Generell kann man ja jeden PC verwenden der von der Leistung einigermaßen passend ist und der ein Windows installiert hat. Ansonsten kannst du die WinCC flexible Runtime auch in eine WinCC Advanced RT migriren ins TIA und dann werden auch neuere Betreibssysteme unterstützt. Oder man kann es auch in ein comfort Panel konvertieren nach der Migration ins TIA Portal oder mit Data2Unified sogar Richtung WinCC Unified gehen. Es gibt viele Möglichkeiten je nach Anforderungen Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 07/10/2025 09:06:07If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf