05.03.2009 15:59 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also so viel ich weiß, unterstützt STEP 7 und WinCC flexible kein "Mehrprozessorbetrieb". -> auch nicht die WinCC flexible Runtime! Es gibt eine Soft SPS (WinAC RTX) diese unterstützt dieses wohl. Anstelle von WinCC flexible 2007 solltet Ihr gleichWinCC flexible 2008 verwenden. Hat einige Sachen, die verbessert worden sind.... Informationen findet man recht viele auf den Support Seiten von Siemens -> http://support.automation.siemens.com Gruß |
Folgen Sie uns auf