29.10.2008 16:04 | |
Beigetreten: 28.10.2008 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo From Siemens Germany technical support : This issue is caused by the deinstallation of WinCC Flexible. There is an registry entry deletet thats needed. To make the ProTool project visible again, please run the following registry patch. This registry patch restores the registrykey and starts an recreation of the Step7-caches. If the project ain't visible again after running the patch, please go to the menue "Help>About>Update Menues". Now the project should be visible again. DateianhangEnable_ProTool.zip (305 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kaak elbg am: 29.10.2008 16:05 |
|
12.03.2009 15:23 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, in der ganzen Zeit (mindestens 5 Jahre)die ich mit Windows 2000 SP4 zusammen mit Protool V6.0 SP2 gearbeitet habe gab es nie Probleme. Mit XP gab es auch noch kein Problem. Das einzige was mir bekannt ist dass es in Verbindung mit einem Störmeldearchiv und der Sprachumstelleung deutsch <-> chinesisch wohl Probleme gab. Ausserdem muss man sich mit der Version auch etwas nach dem Kunde richten. Und da ist das SP3 nicht so sehr verbreitet, eher das SP2. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
12.03.2009 16:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Wirklich? ![]() Du glücklicher. Ab Win2000SP4 hatte ich regelmässig blue screens in der ProTool/Pro Runtime. Damals teilte mir der Support von Siemensmit, dass dieses Problem (das wohl mit irgendwelchen Sicherheitsfuntkionen zu tun gehabt haben soll) mit dem SP3 für V6.0behoben sei. Und richtig, nach der Installation des SP3 gab es keinerlei Probleme mehr! Zu deinen Kunden: Die kann ich auch beruhigen, der SP3 für ProTool/Pro kann / konnte völlig kostenfrei bei Siemens bezogen werden. Und soviel Mühe ist man seinen Kunden doch schuldig, oder? |
12.03.2009 16:07 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
kostenlos schön und gut. Aber wenn der Kunde nur bestimmte freigegebene Softwareversionen will dann kann man auch nicht mit kostenlosen Updates punkten. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf