17.10.2024 09:33 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo Lars, die Firmware der installierten Geräte BUF8600 und PSU8600 müssen mit den projektierten Geräten in der Gerätekonfiguration in TIA Portal übereinstimmen. Ist das der Fall, empfehle ich das Projekt nochmal vollständig zu übersetzen, mit den beiden Menübefehlen: Übersetzen > Hardware (komplett übersetzen) Übersetzen > Software (komplett übersetzen) Weiterhin gibt es noch den FAQ. Die Beschreibung bezieht sich zwar auf die Firmware 1.4, aber ich empfehle die Vorgehensweise auch für die Firmware 1.5 durchzuführen. FAQ: Cicero |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf