30.10.2009 09:41 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo salami, so kommen wir hier nicht weiter. Wie wärs denn wenn du das Programm mal in die Simu lädst und deine Zeiten in den Schritten auf paar Sekunden erhöhst? Dann siehst du auch mal etwas im Status. Nur unvollständige Bildausschnitte ansehen macht keinen Spass. Wenn du den fehler nicht selbst findest dann solltest du mal das Programm hier anhängen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
31.10.2009 23:32 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Guten Abend Herrn André! Ich wollte Ihnen mein Programm in pdf.Datei schicken aber es hat nicht funktioniert. Zwei Tage lang hab das versucht aber ging nicht. Ich muss noch fragen wie man ein Step7-Programm als pdf.Datei erzeugen kann. In Anhang habe ich der gesamte Projekt als Zip. file. Ich hoffe, dass Sie das öffnen können. Danke für die Hilfe und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht! Salami DateianhangF-cpu.zip (134 Downloads) |
02.11.2009 08:20 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo salami, das Problem ist wohl dass Graph die T49 nach deinem S31 als Unsinn wertet weil diese wieder auf S31 springtund somit die Transitionen nicht gültig schaltet. Das Gleiche wird dir beim S32 passieren. Wenn du es trotzdem derart programmieren willst dann musst du einen Zwischenschritt einfügen. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
03.11.2009 07:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo salami, bitte gib folgende Beitrags-ID in das Suchfeld oben ein: 14921091. Ich werde mich jetzt an der Stelle hier ausklinken. Mit den dürftigen Angaben kann ja keiner was anfangen. Sobald du deinen Sprung auf den aktuellen Schritt provisorisch auf nen anderen änderst werden alle Transoitionen aktiv. "Mit Zwischenschritte funktioniert das nicht" --> was funktioniert nicht? "( Z.B.: MW10 := MW10 +1)." --> ich habe das nicht vorgeschlagen Standard FC --> lad alle Bausteine und es geht. Muss ja schon mal gegangen sein, sonst hättest du nicht gemerkt dass die Transitionen nicht aktiv werden. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
03.11.2009 08:56 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo salami, mit Leerschritten werden die Transitionen aktiv - siehe Anhang. Schön ist das Projekt nicht, aber vom Name her nur ein Test. Für alle weiteren Probleme die du mit der Kette hast solltest du einen neuen Thread eröffnen. Ich denke es wird sonst zu unübersichtlich. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangF-cpu_leerschritt.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf