22.11.2009 21:49 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich wollte für den 6GK7343-1GX00-0XE0 ein Applet in Visual Age 4.0 Build 0620 IV3-5 JDK1.2.2 erstellen. Dabei habe ich mich an die Vorgaben von der Supportseit gehalten: Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Kommunikation projektieren und programmieren -- IT Funktionen verwenden (Videos) Nun habe ich bei der Erstellung des Applets das Problem dass ich das Häckchen Ereignisdaten nicht anhaken kann. Siehe Anhang: Im Anhang ist die Darstellung Support-Video im Vergleich zu meinem Versuch dargestellt. Habs auch schon mit den S7BeansAPIReleaseV255 S7BeansAPIRuntimeV255 porbiert. War bei beiden Versionen das geleiche Ergebnis Was mach ich den falsch, kann mir jemand helfen. Da ich von der S7 Seite komme habe ich mit Java nicht alzuviel zu tun. Danke! Falls jemand eine einefache Alternaive hat bitte angeben: |
Folgen Sie uns auf