10.12.2009 15:47 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, als erstes solltest Du mit Prosave das Betriebssystem von Deinem OP177B updaten -> auf Version 2005! Die jetzigen Geräte besitzen normalerweise das Image von flexible 2008. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Des Weiteren kannst Du ja vorher noch das HF7 für flexible 2005 installieren (das ist die letzte Version von flex 2005) -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758642 Wenn Du das alles gemacht hast, dann muss es mit dem Gerät auch funktionieren. Gruß |
Folgen Sie uns auf