02.11.2010 14:35 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, man darf hier nicht vergessen das es bei Grafik- und Zeilengeräten keine Popups/Fenster gab sondern nur Bilder. Wenn Du die gleiche Funktion nachbilden willst geht dies nur über mehrere Bilder in dennen die Meldeanzeigen projektiert sind (keine Meldefenster). Für jedes Bild vergibt man dann der jeweilgen K oder F- Taste eine andere Funktion. Im Handbuch zur Migration ist dies ebenfalls beschrieben das man das nur über die projektierung von extra Meldebildern lösen kann: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18796902 MfG |
Folgen Sie uns auf