02.12.2010 14:30 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 1147 Bewertung: (175)
|
Hallo E_xist, die einzelnen Bits des Anzeigeworts sind in dem Handbuch der Siwarex Mim Kapitel 5.5.3 und 5.5.4 erklärt. Das Anzeigewort wird in die beiden Bytes untergliedert: Im Byte n befindet sich der Status (einzelne Bits erklärt im Kapitel 5.5.4) Im Byte (n+1) sind die Zusatzinformationen enthalten (Zusatzinformationen erklärt in Kapitel 5.5.3) Das Handbuch ist im Internet zu finden unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7787784 Das in dem Anzeigewort die Bits flackern ist zunächst nicht ungewöhnlich. Was funktioniert denn nicht mit der Siwarex M? Gruß Siwarexi |
Folgen Sie uns auf