15.06.2010 13:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, das Versehen liegt sicher im SP2, denn wir setzen das MP177 ein, dass laut FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 funktionieren soll. Ging auch wunderbar mit SP1, nach Installation von SP2 geht nix mehr. Wir haben es mit mehreren Installationen getestet, nirgendwo funktioniert es noch. Wir haben alles schon ausprobiert: Kopplung gelöst/wieder gekoppelt, Hardware neu übersetzt, NetPro neu übersetzt,... tut sich einfach nix !!! Das ist extrem ärgerlich, da man jetzt zu seinen Kunden reisen muss um mal kurz die Farbe von nem Button zu ändern. Meine Kollegen installieren jetzt wieder SP1 und wie jeder weiß, ist das auch kein Spaß. Falls einer ne Idee hat, wär ich dankbar für nen Tipp. Gruß Tobias |
19.06.2010 09:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Danke für den Hinweis. ich werde mir den SP2 erstmal noch sparen... |
05.08.2010 18:30 | |
Beigetreten: 05.08.2010 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, seit SP2 funktioniert auch das nette Tool "NetToPLCSIM" nicht mehr! |
Folgen Sie uns auf