05.02.2012 18:57 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
In der Auswahl der S7-Anbindung fehlen die Push-Button-Panel PP17I-PN und PP17II-PN. |
06.02.2012 09:57 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 4109 Bewertung: (195) |
Hallo HGM, willkommen in unserem Technical Forum. Um den veröffentlichten Beitrag zuordnen zu können brauche ich zusätzliche Details. Um welche S7-Anbindung geht es? Vielen Dank im Voraus für weitere Informationen Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
07.02.2012 02:32 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 3024 Bewertung: (1054) |
Hallo HGM Die Push Button Panel PP17I-PN und PP17II-PN werden in der Hardware Konfiguration eingebunden und befinden sich (oder sollten sich befinden) in dem Profinet I/O Verzeichnis(siehe angehaengtes Bild). Wenn sie da bei Dir nicht sind, dann must Du Deinen HW Katalog updaten und wie das geht steht in den angeheangten Links: Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren? Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden? Ich hoffe es hilft |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf