18.06.2012 14:51 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Problem beim Erstellen von einem Data-Log-File. Das Ziel ist, kontinuierlich Werte aufzunehmen und zu Archivieren. Dazu habe ich ein Data-Log-Programm geschrieben, wobei ich mich hier an den Anleitungen im Handbuch und der TIA-Portall-Hilfe gehalten habe. Um den Baustein DataLogOpen aufzurufen, frage ich das "DONE"-Signal des Create-Bausteines ab. Dieses Signal bekomme ich jedoch gar nicht erst. Bei einer Posetiven Flanke auf den REQ-Eingang des Create-Bausteines bekomme ich für einen kurzen Moment an Busy und Error eine 1, dann tut sich wieder nichts. Am Statusaugang steht permanent der Wert 7000 (Aufruf ohne REQ-Flanke: BUSY=0, DONE=0). Wenn ich auf der Karte nach einem File suche, habe ich zwar den Ordner "DataLogging", dieser ist aber leer. Ich finde meinen Fehler nicht, woran kann es liegen, dass Der DataLogCreat-Baustein nicht zu Ende ausgeführt wird? Im Anhang stelle ich mein Programm als PDF rein. Kann mir jemand weiterhelfen?? Gruß, Daniel DateianhangData_Logging_1.pdf (280 Downloads) |
18.06.2012 14:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
weiter nochder entsprechendeDatenbaustein als pdf:
DateianhangDL_1.pdf (263 Downloads) |
18.06.2012 19:51 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
hmm-wäre schön, wenn du dein Projekt als Zip hier reinstellen könntest... |
Zuletzt bearbeitet von: test tom am: 18.06.2012 19:51 |
|
19.06.2012 09:31 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ok, hab das Projekt reingestellt. Es ist jedoch bei weitem nicht das komplette Programm. Ich musste so ziemlich alles löschen, um die Datei klein genug zum hochladen zu bekommen. (Habe ein neues Projekt geöffnet und die notwendigen Bausteine rüberkopiert, ohne irgendetwas zu übersetzen usw., erst dann gings). Es sollte aber doch gut erkennbar sein, was ich da gemacht habe und wie die Zusammenhänge meines Programmes in Bezug aufs Datalogging sind. Jemand eine Idee? DateianhangBA_Fo.zip (198 Downloads) |
19.06.2012 16:29 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ja, es war mir bewusst, dass die CPU nicht spezifiziert ist. Ich hab so wenig wie möglich an diesem neuen Programm gemacht, weil den Zipanders irgendwie nicht unter die 3MB bekommen konnte. DateianhangBA_Fo_2.zip (227 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: EnsVAG am: 19.06.2012 16:34Zuletzt bearbeitet von: EnsVAG am: 19.06.2012 16:33 |
|
Folgen Sie uns auf