11.07.2012 21:00 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ist dein Bruder plötzlich verstorben oder warum fragst du ihn nicht selbst? |
12.07.2012 05:26 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
Mein Bruder kennt sich ja auch nicht wirklich aus.... |
16.07.2012 10:42 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Globalplayer, hier eine kurze Info zum Thema Flanke Positiv"P" beiS7-1200. In STEP 7 gibt es eine Operation "P", die du zur Auswertung von positiven Flanken nutzen kannst. Eine negative Flanke kann mit der Operation "N"ausgewertet werden. Als Flanken-Merker wird der Altzustand des Eingangs bezeichnet. Als Flanken-Merkerkönnen z.B. Ausgänge oder Merkerverwendet werden. Der Ausgang kann z.B. als Ausgang oder als Merker realisiert werden. Hierzwei kleine Beispiele zur Flanken-Auswertung ohne und mit P-Operation. Flanken-Auswertung ohne P-Auswertung. U E 0.4 UN M1.0 = A 0.1 // Ausgang U E 0.4 = M 1.0 // Flanken-Merker Flanken-Auswertungmit P-Auswertung. U E 0.4 // Eingang P M 0.4// Flanken-Merker = A 0.1 // Ausgang Wenn das Automatisierungssystem eine steigende Flanke an Kontakt E 0.4 erkennt, aktiviert es den Ausgang A 0.1 für einen OB1-Zyklus. Der Flankenmerker spiegelt den Altzustand des Eingangs wieder. Der Ausgang auch Impulsmerker genannt, spiegelt eine Signaländerung des Eingangs von "0" nach "1"wieder. Er wird gesetzt, wenn der Flankenmerker gesetzt wird. Wenn die Befehlssequenz das nächste mal bearbeitet wird, wird der Impulsmerker wieder zurückgesetzt. Mehr Informationen zum Thema Positive Flanke findest du in der Onlinehilfe oder in entsprechender Dokumentation (z.B. STEP 7 Handbücher). In den Internetseiten des Siemens Online Support findest du auch Beiträge wie zum Beispiel diesen hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7228342 Du kannst auch gerne die Suchfunktion nutzen. Als Suchbegriff einfach "Positive Flanke" eintragen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605022 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf